This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:LMK04808 -微线接口的速度和配置时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1445460/lmk04808-lmk04808---speed-and-configuration-time-of-micro-wire-interface

器件型号:LMK04808

工具与软件:

大家好、团队成员:

我计划在新的设计中使用 LMK04808器件。 并计划使用微线接口对其进行配置。 要准备时序图、请请求您向我提供 LMK04808的最大配置时间 以及在配置后生成稳定时钟所需的最长时间。

此外、还要求您提供支持的 MICROWIRE 时钟输入信号速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  
    让我们来看一下这一点。 我会在一周结束时回到你的身边。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、  

    下面是我从我们的设计团队得到的响应。  
    "对于 MICROWIRE 传输速率、大多数访问将是 TECs+32x (tCWH+tCWL)+tCES+tEWH。 最终、每个寄存器传输的值为25ns+32x (25ns+25ns)+25ns+25ns 或1675ns (尽管某些寄存器在 LE 为特定值变为高电平后需要3个额外的时钟、但我会将其视为第二次写入、除非我真的按下了时间)

    但最终、除非具有快速环路带宽和低于60度相位裕度、否则整个配置可能要比 PLL 的锁定时间快得多。"

    请注意、DS 的第6.6节提供了时序图。  
    鉴于此器件没有晶体驱动器、假设基准随器件一起提供或之前提供、因此基准不属于"开始到时钟输出"的时间范围。  
    该器件需要由用户配置、并且您需要执行的寄存器写入量对于用例也很重要。  

    总之、其结果是需要写入许多寄存器以及环路带宽是多少。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的回答。