This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:未使用的输入接线

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450426/lmk00334-q1-unused-input-tie-off

器件型号:LMK00334-Q1

工具与软件:

如果我们使用此部件作为1:4缓冲器而不使用多路复用功能、我应该将 RX1和 OSCin 的两侧接地吗?

另外、该器件数据表未提及展频操作。  我的目的是用作缓冲器-接受 PCIe 时钟输入并缓冲到多个器件加开关。  它提到了 PCIe 第1代到第5代、因此我会假设是、但最好予以确认。

谢谢。

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!  

    如果未使用 OSCin、则可以通过1k Ω PD 电阻器将引脚接地。  

    我相信您会问我们是否可以支持 SSC 时钟-答案是肯定的。  
    如果基准时钟具有 SSC、则输出也是如此、但如果基准时钟不具有 SSC、则 LMK0334无法输出 SSC 输出。  


    此致、  

    Vicente