This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318BEVM 上为1PPS

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1449595/lmk05318bevm-1pps-on-lmk05318bevm

器件型号:LMK05318BEVM

工具与软件:

您好!

先例主题已锁定、因此我继续。

我有一个 到达 LMK05318BEVM 的1Hz 信号(这是 GPS 的同步 PPS)。

当一切正常时、我希望从 LMK05318BEVM 输出相同的信号(在频率和相位与输入信号同步)、如果我停止输入信号(很长时间、例如一两天)、我希望输出信号像输入信号从未停止一样继续、仍然与停止的信号在频率和相位上同步。

我在 TICSPRO 上做了一些事情,你会在这里找到:

e2e.ti.com/.../2024_2D00_12_2D00_09_5F00_CONFIG_5F00_LMK05318B-EVM_5F00_1PPS.tcs

当我们查看状态时、似乎该组件没有检测到输入信号。

您能给我一个与评估板 LMK05318BEVM 配合使用的字体 TICSPRO 文件吗?

谢谢!

祝您度过美好的一天!

Coline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:

    请尝试使用 TICS Pro 中的默认1PPS 配置。 此配置需要一个12.8 MHz XO 输入才能使 DPLL 锁定。

    确保在此处下载最新的 TICS Pro 版本: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的回答。 所以我们不能在不改变 XO 的情况下将评估板用于1PPS 输入? (或仅使用外部 XO)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:

    正确、需要外部 XO 输入才能使用 TICS PRO 默认1-PPS 配置。

    由于以下原因、我们建议使用较低的 XO 频率:

    配置1PPS 输入时、只能启用1PPS 相位检测器和验证计时器进行基准验证。

    1PPS 相位检测器通过 PRIREF_PH_VALID_THR 寄存器确定所需的 XO ppm 精度。 计数器的最大值为63。

    如果 XO ppm 超过所需的相位检测器精度、则将不会检测到1PPS 基准。

    • 公式如下:
      • XO 精度[ppm]= PRIREF_PH_VALID_THR/[(XO 频率[MHz]*(OSCIN_DBLR_EN + 1)]     
    • 48 MHz XO 输入所需的精度:
      • XO = 48 MHz
      • PRIREF_PH_VALID_THR = 63、更大限度地扩大 XO 精度范围
      • 所需的 XO 精度= 63/48e6 * 1 =±1.3125ppm、不使用倍频器
    • 12.8 MHz XO 输入所需的精度:
      • XO = 12.8 MHz
      • PRIREF_PH_VALID_THR = 63、更大限度地扩大 XO 精度范围
      • XO 精度[ppm]= 63/12.8e6 * 2 =±2.46ppm、使用倍频器或  
      • XO 精度[ppm]= 63/12.8e6 * 1 =±4.92ppm、不使用倍频器
      • 我们建议12.8 MHz XO 输入允许更大的 ppm 裕度。

    此致、

    Jennifer