This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:是否需要 VCC 引脚上的电源时序?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1448158/lmx2594-supply-sequencing-on-vcc-pins-required

器件型号:LMX2594

工具与软件:

尊敬的团队:

可通过多个电源为 LMX2594供电。 Noel 在相关问题"各种电源引脚的电源电流"中建议了此选项、并且可以通过更改配置在评估板上实现。

当我们为输出级使用不同的电源(包括 VccBUF 和 BIAS)时、与所有其他 Vcc 引脚一样、实施中是否需要一个定序?

合成器是否可以无限期地容忍输出级电源缺失的情况? 通过 SPI 成功通信需要哪些电压?

我期待您的回答。

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我们从未对电源时序进行过表征、 因此不建议在所有 Vcc 引脚均获得适当电源的情况下对器件进行编程。  

    只有一个好奇心、为什么需要单独为该芯片提供电源? 如果您不希望芯片过早开启、您可以设置 CE 引脚为低电平以禁用它、直到您的系统准备好对其进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的建议。 我知道、只要 CE 引脚连接至低电平、LMX 就不需要不同 VCC 引脚上的电源电压定序。 此过程对于我们的设计而言是可以接受的。

    由于不同的原因、我们必须将电源分开。 一方面、我们必须通过与 SPI 主器件相同的源来提供 LMX 的数字 I/O。 但是、我们必须将数字电源提供的功耗降至最低。 此外、我们需要使用低噪声模拟电压提供输出偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢您提供的信息。