This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:我想使用两个器件在不同时间创建开/关信号。

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1449768/tpl5010-i-want-to-create-on-off-signals-for-different-times-using-two-devices

器件型号:TPL5010
Thread 中讨论的其他器件: TPL5110

工具与软件:

嗨、团队:

我想使用两个 TPL5010在不同时间创建开/关信号。
但是、我没有用于输入 DONE 信号的系统、因此我认为时间会很短。
DONE 信号是否可以连接到电源以继续周期性地生成唤醒(导通时间:1秒、关断时间:1分30秒)?
另外、请告诉我是否有办法实现这样的电路。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    您是否 想要导通时间= 1s 且关断时间= 1MSP430时的脉冲信号? 我认为我们没有器件支持这一点。

    可以使用两个计时器来生成导通时间和关断时间信号、但来自这些计时器的信号不同步、因此需要找到一种将这些信号组合在一起的方法。

    请注意、如果没有 DONE 信号、TPL5010不会生成唤醒信号。 您应该使用 TPL5110、在没有 DONE 信号的情况下、该器件将继续定期置位 DRV 引脚。  

    我有一个粗略的想法,你必须弄清楚细节。

    在计时器模式下使用 TPL5110 (计时器#1)生成1s 导通时间信号。 在单次触发模式下使用另一个 TPL5110 (定时器#2)来生成1mss 关断时间。 使用来自定时器1的 DRV 信号来触发定时器2。