This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:CDCEL9XXPROGEVM

Guru**** 2900040 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937, CLOCKPRO, CDCE949PERF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450282/cdcel9xxprogevm-cdcel9xxprogevm

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件:CDCE937CLOCKPROCDCE949PERF-EVM

工具与软件:

您好!

我能够运行软件(ClockePro)、一旦我点击 Find Boards (查找板)、就能找到它、并能打开设备、打开(已连接)。 但是、当我转到 网站或从器件读取的页面(附录中)时、

系统会显示未检测到器件。 我没有找到故障的解决方法,在马努尔。

请帮我解决这个问题。

谢谢!

Ali Ravandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali

    编程 EVM 不适用于您提供的第二个映像、仅适用于器件编程。

    您可以在第二个窗口中以"本地"模式进行配置、然后在连接了 PROGEVM 的第一个窗口中将其编程到器件。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    "对不起,我不小心弄丢了。" 我处于本地模式。 但大圆圈仍然是深绿色。 应该是浅绿色?

    如何进入本地模式? 是否有更好的手册?

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali

    "本地"模式是指 TI Clock Pro GUI 处于仿真模式并且大圆圈为深绿色。 TI Clock Pro  与 Programming EVM 不兼容。

    您可以在本地模式下在 TI Clock Pro GUI 中创建配置、然后导出配置并导入到 TI Clock Pro Programmer 中、以便将其编程到器件中。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    我按照您的说明进行了操作、并保存和加载了配置文件、但随附了错误。 有什么想法吗?

    com2有任何不同的设置?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali

    EVM 上目前有哪些跳线设置、以及您要尝试对哪个器件进行编程? 可能存在差异。

    此外、此处提供了有关如何对可能有用的部件进行编程的一些更详尽的说明: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933911/cdcel9xxprogevm-cdcel9xxprogevm

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    我拥有的芯片是 CDCE937、电路板是 EVM V1.1。 跳线如下所示:

    J4:1V8          

    J3:VDDOUT

    J2:1.8V

    J5:连接到靠近 J2的顶部位置。 (我认为标签错误)

    我在做什么:

    -运行 clockPro.exe。然后点击 Skip。 新的小窗口打开并让我选择器件。 我选择(本地) CDCE937

    -一个新的窗口显示,我设置我的愿望设置。  

    -然后我转至"保存配置代码发布表"。 保存文件

    - 然后我点击上面的窗口中的"向导"返回到第一个窗口。

    -现在我将转至"Programming EVM Tool"(编程 EVM 工具)。

    -在新窗口中,我选择 CDCE937,它找到了 board。 它能够找到电路板。

    -然后我去"加载文件-> 配置代码发布表"并加载我已经保存的文件。

    -一旦我点击"程序设备",错误窗口出现

    我不知道该怎么办。 请帮助我完成这件事,因为我已经花了一天 mor。

    再次感谢、

    Ali Ravandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • Ali

      EVM 上目前有哪些跳线设置、以及您要尝试对哪个器件进行编程? 可能存在差异。

      此外、此处提供了有关如何对可能有用的部件进行编程的一些更详尽的说明: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933911/cdcel9xxprogevm-cdcel9xxprogevm

      此致!

      CRIS

    • 比较 10 

      CRIS、

      我拥有的芯片是 CDCE937、电路板是 EVM V1.1。 跳线如下所示:

      J4:1V8          

      J3:VDDOUT

      J2:1.8V

      J5:连接到靠近 J2的顶部位置。 (我认为标签错误)

      我在做什么:

      -运行 clockPro.exe。然后点击 Skip。 新的小窗口打开并让我选择器件。 我选择(本地) CDCE937

      -一个新的窗口显示,我设置我的愿望设置。  

      -然后我转至"保存配置代码发布表"。 保存文件

      - 然后我点击上面的窗口中的"向导"返回到第一个窗口。

      -现在我将转至"Programming EVM Tool"(编程 EVM 工具)。

      -在新窗口中,我选择 CDCE937,它找到了 board。 它能够找到电路板。

      -然后我去"加载文件-> 配置代码发布表"并加载我已经保存的文件。

      -一旦我点击"程序设备",错误窗口出现

      我不知道该怎么办。 请帮助我完成这件事,因为我已经花了一天 mor。

      再次感谢、

      Ali Ravandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali

    在尝试除代码配置发行表以外的其他文件类型时、是否会遇到此问题? 也尝试使用 TXT 或 HEX 文件选项输出。

    确保校验和设置在编程窗口和文件创建窗口之间匹配:

    我们已订购要发送到我们站点的编程 EVM、以便我们也可以在终端进行调试。

    您是否有可用的 CDCE949PERF-EVM? 该 EVM 也可以与 CDCE937配合使用、以检查编程和性能。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    感谢您的支持、

    我尝试了所有的东西,仍然不工作。 老实说,我放弃了软件和程序员。 但我使用了 IC 支架。 将两根细线焊接到引脚 SDA 和 SDC 上后、我将它们连接到 DE10板(Cyclone V)上、并使用我自己的代码对芯片进行编程。 我可以对它进行编程。

    BTW:

    • -我可能错了,但软件 似乎有问题。 例如、一旦我保存了一个文件并再次加载、加载的文件与我保存的文件不同。
    • -手册中有错误(第6 3.2.1页) IC 位置错误
    • CDCE (L) 9XX 与 CDCEx06编程评估模块手册(修订版 A)
    • -电路板上的 J5标签错误
    • 它不能工作!

    再次感谢您的支持和及时的帮助。

    Ali Ravandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    我发现了另一个问题:

    在 TSSOP-28 SOCKET1中、引脚22连接到 VDD_OUT。 如果 IC CDCE937位于 这个插槽内、那么芯片的引脚14将位于插槽的引脚22 (Y3)上。 这是错误的! 即、我们在输出引脚14即 Y3上施加3.3V 的电压。

    Ali