This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208是否支持100MHz 外部时钟基准输入?

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450413/cdcm6208-does-cdcm6208-support-100mhz-external-clock-reference-input

器件型号:CDCM6208

工具与软件:

Dears、

CDCM6208是否支持100MHz 外部时钟基准输入?   在这种情况下、用户能否通过引脚控制来配置输出时钟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    输入时钟是 差分输入特性或 单端输入特性。

    数据表中的表6中没有100MHz 输入选项。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    从表6.9和6.10可以看出、CDCM6208可以支持100MHz 时钟输入:

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    第6.9和6.10节显示 CDCM6208可以支持0.008~250MHz 时钟输入、但表6中列出的引脚模式选项中未包括100MHz。 因此、我们不知道如何使用100MHz 输入配置引脚控制设置。 您能给我们分享一下有关如何通过引脚控制对其进行配置的详细信息吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    可以使用 TICS Pro 并使用 CDCM6208Vx 配置文件创建器件配置。 V1和 V2器件的 VCO 频率不同、因此请确保您使用的配置文件与您的器件匹配。

    如果可接受的最小频率为0.008MHz、而最大可接受频率为250MHz、则100MHz (介于最小值和最大值之间)也是可接受的。

    表6明确针对预配置的 ROM 设置。 在启动时、该器件仍可写入以使用所需设置运行、但有  不会 用于更改启动配置的可编程存储器。

    如果您可以提供有关应用要求的更多信息、并需要 EEPROM 可编程性、我会推荐器件。

    谢谢!
    Kadeem