This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在高温下 PLL 解锁

Guru**** 2550380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1451085/lmx2820-pll-unlock-at-hot-temperature

器件型号:LMX2820

工具与软件:

大家好、我将这个 PLL 用于我的设计 、但我需要在高温下对其进行测试。

从内部温度传感器读取数据  时、在大约130°C 的温度下、我会看到 OSC 引脚偏置开始跳变。 因为它丢失了参考、PLL 就会解锁。 这是一种已知行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shao、您好!

    不、这是我们第一次听说在高温下解锁。 您开始看到解锁时的温度是多少? 参考时钟频率是多少、它如何连接到 LMX2820? 如果您能提供有关您的配置的更多信息、这将有助于我们提供有用的反馈。  

    BTW、数据表中的温度传感器公式并不准确、您读取的温度将比实际值高得多。 请使用以下修改后的公式。

    内核温度≈(A×rb_TEMP_SENS)–B + Err.

    A = 0.572

    b = 273

    RB_TEMP_SENS = R76[10:0](十进制)

    Err =温度传感器测量精度=±5摄氏度