This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:设计 EL 逆变器灯

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1451117/se555-designing-el-inverter-lamp

器件型号:SE555

工具与软件:

有一个目标电路要满足。 请引导我完成这个过程。 固定输入12VDC、最初的10秒开启、然后当获得信号打开输出140VAC、1.5KHz 时。

我将点亮一个电发光二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dheeraj、欢迎访问 TI e2e 论坛。

    这是否意味着上电时输出高电平10秒、然后变为低电平并保持低电平'。  在保持低电平时、输入[低电平或高电平选择1]会使输出变为高电平、直到输入返回到先前的状态(即无延迟、仅控制)。   

    我需要异常操作、如果输入在10秒完成之前发生、会发生什么情况?