This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:TPS55165中是否有输出反向电流保护二极管?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1449359/tps55165-q1-is-there-a-output-reverse-current-prevention-diode-inside-in-tps55165

器件型号:TPS55165-Q1

工具与软件:

我想知道 TPS55165中是否有输出反向电压和反向电流保护二极管。

我是否应该将 FET 中的二极管(图片中的红框)视为反向电流预防器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    感谢您通过 e2e 联系我们。 您在器件方框图中突出显示的是标准 FET 符号、因此没有反向电流保护 二极管。 但是、该器件提供过流、过热和欠压/过压保护、如数据表的第8.3节中重点介绍的那样。

    此致、

    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我知道存在过压/欠压保护、但当施加反向电压且电流反向流动时如何保护它? 如果只使用 IC 本身而不添加单独的外部二极管、是否无法提供保护? 感谢您的回答。 我知道存在过压/欠压保护、但当施加反向电压且电流反向流动时如何保护它? 如果只使用 IC 本身而不添加单独的外部二极管、是否无法提供保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    否、该器件不支持反极性保护。 则需要在转换器外部执行此操作。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不敢相信。 谢谢你