This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:我想知道 TLC555QDRQ1的电源电流(Icc)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TLC555-Q1, TLC3555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1449203/tlc555-q1-i-want-to-know-supply-current-icc-of-tlc555qdrq1

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555、、 TLC3555-Q1

工具与软件:

大家好、我将计算连接到 TLC555 VCC 的电源的电流消耗。

通过查看 TLC555数据表、可以看到满量程下的 Icc 为700uA。 我是否可以将其视为 Vcc 工作时的电源电流? (@μ A、使用5V)

在目前的电路中、THR 和 DSCHG 直接连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、您好!

    该表位于顶部的默认状态下。

    该表称为脚注。

    这是输出未切换时的电源电流为 VCC 至 GND 电流。 对于开关电流或功率、需要知道 CPD。 TLC555-Q1没有该值。

    TLC3555-Q1 数据表中已存在此值和公式。

    因此、如果您想更清楚地了解信息、请考虑使用 TLC3555-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复^^