This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:CDCE6214-Q1是否支持皮尔斯栅极振荡器配置?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450999/cdce6214-q1-does-cdce6214-q1-support-pierce-gate-oscillator-configuration

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

工具与软件:


大家好、我正在尝试算出 CDCE6214Q1是否可以配置为皮尔斯栅极振荡器、将 XTAL 作为 SECREF 中的输入。 我在论坛和"文档"部分搜索了之前的讨论、但找不到任何明确提示/告诉我答案的内容。 如果您对相关文档有任何了解或参考、我不胜感激。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是最常见的 XTAL 振荡器电路、并由 CDCE6214提供支持:

    谢谢!

    Kadeem