This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:充电时间测试报告

Guru**** 2523200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1451223/bq32000-test-report-on-charge-time

器件型号:BQ32000

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户有兴趣将 BQ32000用于他们的烤箱项目。

如果您有任何基于0.22F 和0.33F 超级电容器的备用电源充电时间测试报告或任何相关材料、请与我分享吗?

他们希望知道 备用电源能够以0.22F 和0.33F 的电容为 IC 充电多长时间、因为他们现在正在使用0.33F 的超级电容器。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我认为我没有看到过这些数据、我稍后会确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我认为我没有看到过这些数据、我稍后会确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我认为我没有看到过这些数据、我稍后会确认。