This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:多输出(5-16)时钟缓冲器、能够以~1ps 的步长偏斜每个输出

Guru**** 2819955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450295/lmx1204-multi-output-5-16-clock-buffer-with-the-ability-to-skew-each-output-in-1ps-steps

器件型号:LMX1204

工具与软件:

我需要为跨多个 PCIe 卡的大量4GSPS ADC 提供时钟。  

我们有一个将 PCIe 卡连接在一起的桥接卡、这样会将低抖动低偏斜时钟分配到每个 PCIe 卡。  

每个 PCIe 卡上有28个。  由于模块化有4个 FPGA、因此每芯片7个偏斜可调时钟较为理想。  

通道不会完全同步、因此我需要能够以较小的步长偏斜时钟、从而使采样窗口处于每个通道数据的最佳位置。  

为正负10%

我可以以1ps 的步长使其偏移500MHz。

频率是一种非常低损耗的规格、因为 ADC 的 PLL 将在103MHz 和980MHz 之间的范围内乘以所需的4GHz (不支持所有频率、但支持很多频率) 、或者我们可以直接为 ADC 设置4GHz 的时钟。

偏斜阶跃也有点灵活1ps 比较理想、但高达5ps 的较大阶跃或许可行。

我们需要定期校准系统、其中包括找到每个时钟的最佳偏差、以便在下电上电之间移动或随温度漂移必然会成为大问题。

这不是 JESD204应用、但有很多相似之处。 我需要能够使时钟偏斜、而不仅仅是 sysref 脉冲。   

许多 TI 器件(如 LMX1204)似乎都能胜任工作、但只能有1/2个输出。  我没有放置如此大的器件的 PCB 面积、只使用了一半。  

Edward  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您说的是在寻找具有单独通道延迟调整功能的5-16输出时钟缓冲器、对吧? 恐怕我们没有这款产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    这是为了澄清。   我需要一个具有一个输入的缓冲器、该缓冲器的范围在5到16个输出之间 、并且具有单独的通道延迟调节功能。  

    Im 未查找5:16多路复用器。   

    您是否通过 单独的通道延迟调整来制作任何缓冲器/时钟发生器? 输出有任何数量?

    Edward  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    不、我们没有这种产品。