This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP

Guru**** 2512525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450908/lmx2572lp-lmx2572lp

器件型号:LMX2572LP

工具与软件:

感谢您先前的回答。 我还有一些:

1、关于您之前的回答,您认为使用短线(A+到 B+、A-到 B-)将两个端口的信号结合起来,是否可以让我便宜地获得额外的3dB 功率? (假设我将找到一种正确路由这些网络的方法)。 我想,这是你最初的意思在你的答案,但我不确定...

2. 图17、18,155,156是指单端输出功率还是差动输出功率?

3.根据射频输出规范、在2GHz 频率下、OUTxPWR=15的单端输出功率为5dBm。
根据图18 (156)、在2GHz 下、当 OUTx_PWR=15时、输出功率似乎为6dBm。 这是数据表中的拼写错误吗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我只是尝试将两个相同极性的引脚连接在一起、但没有得到额外3dB 的功率。  

    所有功率测量均为单端。  

    5dBm 是一个典型值、因此看到1或更多 dB 的变化就不足为奇了。

    如果您需要10dBm 功率、我认为增益块是最直接的解决方案。 TI 具有多个低成本增益块。

    https://www.ti.com/rf-microwave/rf-amplifiers/rf-gain-block/products.html#-1=trf37%3Bfalse&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将两个差动输出组合在一起后、您获得了多大的功率增益? (我可以使用单个差分端口输出电源来驱动混频器的 LO。 任何小幅增加都将改善混频器行为、因此这就是我不寻找有源功率放大器的原因)
    谢谢!
    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    当单个输出为2.1dBm 时、"组合"输出仅为3.5dBm。