This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:使用挤压顶部散热硅树脂时、功能异常问题

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450564/lmk04806-function-abnormal-issue-when-using-extruded-top-heat-dissipation-silicone

器件型号:LMK04806

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在矢量信号发生器产品中使用 LMK04806。  

现在、客户在使用 挤压顶部散热硅树脂进行散热时遇到功能异常问题 。

尽管该芯片具有底部散热焊盘、但客户仍希望使用顶部散热。

1.对 这种芯片的顶部散热有指导吗?  

2.这种芯片能承受多大的压力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已经联系了必要的封装工程师、我将告诉您他们的响应是什么。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    以下是封装工程师回答的问题:

    1. 最大负载为200N -我们为所有 QFN 封装提供的标准数字
    2. 这种变化很大、具体取决于许多因素、尺寸、材料类型及其连接方式。 这需要进行实际测试。

    谢谢!

    Michael