This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:抖动性能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1451529/lmk03806-jitter-performance

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件:LMK03328

工具与软件:

您好!

我 计划在我们的设计中使用 LMK03328。 我对抖动性能有一些疑问。 如果使用100 MHz 参考时钟和50MHz 晶体、抖动性能是否不同?  

此外、我是否必须使用 SECREF 输入? 我是否仍可以在禁用 SECREF 输入的情况下使用 PLL2? 如果是、使用该输入的目的是什么?  

最后、TICSPro 说我可以使该配置与单个 PLL 配合使用。 我不知道这是怎么可能的。 请参阅我的配置图。

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    1. 使用更高的 PFD 频率时、性能(通常)会更好、尽管如果输入端存在大量噪声、这将不会在输出时钟处被完全滤除。
    2. 不必使用 SECREF。 SECREF 或 PRIREF 都可用作两个 PLL 的输入。 在某些情况下、会使用主时钟、在第一个时钟丢失(切换)的情况下将 SECREF 用作备用时钟。 在一些用例中、器件还用作抖动清除器、通过一个输入提供高噪声时钟、使用窄环路带宽 PLL 将时钟清理 到其中一个输出、然后将该时钟用作第二个 PLL 的输入。
    3. 您的配置应允许在5000MHz 处运行单个 PLL、并在输出分频器的输入端对2500MHz 使用2的后分频器。 对于156.25MHz、该误差可以除以16、对于125MHz、可以除以20、对于100MHz、可以除以25。 将每个输出设置为由 PLL1提供、然后将分频器设置为此处列出的值。 在"Inputs/PLL"页面上、可以禁用 PLL2。

    谢谢!

    Kadeem