This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0-156M:156.25 MHz ITEMP

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6P, LMK61E0-156M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1451028/lmk61e0-156m-156-25-mhz-itemp

器件型号:LMK61E0-156M
主题中讨论的其他器件:LMK6P

工具与软件:

我想帮您挑选一个156.25 MHz LVPECL 振荡器来驱动英特尔10G 以太网 C827 IM 收发器。 Intel 描述的端接如下所示。

英特尔:

请选择具有输出缓冲器且符合产品数据表中所述交流/直流要求的振荡器。 固定晶体振荡器优于可编程晶体振荡器、因为它们会减少抖动。  时钟信号的 P 和 N 连接应通过驱动器附近的147欧姆电阻端接至地、并通过两个26欧姆串联电阻器连接到串联交流耦合电容器。 通过100nF 交流耦合电容器将差分时钟输入(CLKP 和 CLKN)连接到外部差分时钟源。

谢谢!

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:  

    对于这种用例、我会建议使用 LMK6P、这是我们的超小封装尺寸和超实惠解决方案、可满足所有这些要求。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如果我考虑使用 LMK61E0-156M 、是否可以按照 Intel 指南中的上述方式终止它?  

    谢谢!

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:  

    是的、根据 Intel 的指南、您可以端接 LMK61E0-156M 或 LMK6P。 请注意、串联电阻的配置与数据表中使用的典型端接略有不同、因此振幅和上升/下降时间将与数据表中的值略有不同。  两种器件仍符合您提供的表中的所有要求。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    它就是 LMK6PA15625ADLER。 这些器件很难获取吗? 我看不到任何156.25 MHz 变体的库存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:  

    是的、采用  LMK6PA15625ADLE (DLE 封装、3.2mm x 2.5mm)或 LMK6PA15625ADLF (DLF 封装、2.5mm x 2.0mm)。 您是否有指定的 TI 销售代表? 它们通常有助于了解特定器件的订购信息和交货周期。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我要跟他谈谈。 谢谢你。