This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:输入端的阻塞电容

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450437/lmk00334-blocking-caps-at-the-input

器件型号:LMK00334

工具与软件:

想知道我是否可以从 PCIe 接口[本例中为找金器]移除 CLK0输入上的阻塞电容器。   

此外、下游连接将在这些模块[XMC]上设置阻塞电容器。   位于 LMK00334的电路中有49.9的下拉电阻。   相当标准、可以正常工作、但我想我会问。

最后、我加入滤波器-> 3.3V 10uF-600欧姆/0.5欧姆- 1uF、以在每个引脚处单独为所有引脚供电。   认为在器件下方安装一个微型飞机是实现此目的的好方法。  通过8个电源引脚中的每一个进行耦合。  我在图中看到、每种电源类型有单独的电路。   这真的有必要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  
    是的、VDD 引脚要求旁路电容器靠近每个引脚放置。  

    关于 CLKIN0的交流耦合电容器(我相信您是指 CLKIN0)-如果基准时钟是 HCSL、答案是肯定的、并且每个内部有50欧姆 PD、您可以对 LMK0334进行直流耦合。  

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我不清楚。  我询问了输入侧-在标准 PCIe 系统中使用时、我们是否需要时钟输入端的阻断电容器。  金手指是否直接连接到缓冲器或通过隔块电容器?

    此外、我关于去耦的问题不是关于引脚上的0.1个电容器。   问题是关于分离-电源是否需要单独的滤波器、或者我是否可以使用一个滤波器为每个引脚处都有.1的电源引脚供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  
    PCIe 参考时钟通常为 HCSL 或 LP-HCSL。  
    如果您尝试缓冲输出的信号是 HCSL/LP-HCSL、答案大于否-您无需对输入进行交流耦合。  
    如果 REFCLK 为 HCSL、您可以遵循上面附上的端接方案(图9-6)、或者如果信号为 LP-HCSL、您只需将金指直流耦合到 LMK00334、这意味着驱动器内部具有50 Ω 的 GND 端接。  


    如果电源干净、一个滤波器应该就足够了-只需确保每个 VCC VCCO 引脚在引脚附近都有相应的去耦电容器。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。