This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:是否可以使用 LMX2594 EVM 评估板在 FMCW 信号上实现1GHz 带宽?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450752/lmx2594evm-is-it-possible-to-achieve-1-ghz-bandwidth-on-a-fmcw-signal-with-the-lmx2594-evm-evaluation-board

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594LMX2492

工具与软件:

我正在做一个 FMCW 项目、我想知道如果要获得10GHz 且带宽为1GHz 的线性调频脉冲、这仅对于 LMX2594 EVM 评估板足够了、或者是否需要一些额外的元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo,

    答案很简单:不  数据表中有一个图形显示了相当宽的带宽、但今天正好是 VCO 范围很宽的区域。  一般来说、带宽要小得多、尤其是在需要考虑任何种类的温度变化的情况下。  请参阅随附的 document.e2e.ti.com/.../2068.LMX2594-Calibration-Free-Ramping.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    Dean 刚刚讨论了线性频率斜坡、如果您可以接受"阶梯式"斜坡、则 LMX2594可以支持1GHz 的斜坡范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、
    我需要可生成最大带宽为2GHz 的线性线性调频脉冲的器件、您能否推荐能够实现此功能的器件(带有评估板)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    您可以使用 LMX2492 +外部 VCO。  

    通过以下链接提供了评估板。

    https://www.ti.com/tool/LMX2492EVM