This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:自动斜坡的不一致自校准

Guru**** 2544950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1447815/lmx2572evm-inconsistent-self-calibration-with-automatic-ramp

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2491

工具与软件:

我目前使用 LMX2572EVM、以便测试采用自动斜坡功能的应用。  在执行自动斜坡关闭 和 将 PLL 设置到斜坡频率范围的中心然后启用斜坡的情况下、我成功使用了 CalibrateVCO 功能。  问题是、我有时通过 CalibrateVCO 功能收到"错误校准"、这会在启用斜坡时导致 PLL 解锁。  通过观察频谱分析仪上显示的超出预期斜坡频率范围的极高边带可以明显看出这一点。  我想了解为什么我有时会遇到"校准错误"、以及如何在我的应用中避免该问题。 我通常会在10%的时间内获得"良好的校准"、但得到"错误的校准"。

我的中心频率范围为2410到2490MHz、具有20MHz 宽的自动斜坡。  我已附加寄存器值、以便在设置为2442MHz 的中心频率时获得"良好校准"和"错误校准"。   我的步骤是关闭斜坡、将 PLL 设置为2442MHz、单击 CalibrateVCO 按钮、将 PLL 设置为斜坡或2432MHz 的起始处、然后启用20MHz 自动斜坡。  90%的时间内、大部分能量从2432传输到2452MHz 时的输出频谱看起来都不错。  不过、在大约10%的时间内、频谱具有超出所需频率范围的极高边带。  在 随附的示例寄存器文件中、 "良好校准"R110为"0178"、而对于"不良校准"、R110为"0D78"。  VTUNE 是否应该在自动斜坡期间指示已锁定?  R111也存在细微差异、即"Good calibration"对应"010B"、"Bad calibration"对应"010F"、但我不知道这是否足以导致校准错误或为什么我有时会得到不同的值。  这是我可以找到的"良好校准"和"不良校准"寄存器值之间的唯一差异。  谢谢!

e2e.ti.com/.../241112-2422MHz-WiFi-Channel-3-Good-Modulation.txte2e.ti.com/.../241112-2422MHz-WiFi-Channel-3-Bad-Modulation.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我们下周将再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我花了更多的时间来调查这个问题、我现在认为、我观察到的校准差异与这个问题无关。  现在、我已经强制针对给定频率固定校准值、这样它们就不能改变、但我仍然看到了问题。  我已经能够将"不良调制"设置为"良好调制"、只是取消选中然后多次选中"RAMP_EN"按钮。   当调制"糟糕"时、VCO 控制电压 从一个大约1.9V 的高值斜降至大约0.9V 、但是随后  针对更低的电压(较高频率)突然下降到一个大约0.7V 的恒定值、这个恒定值为三角波的~10%、然后突然回升至0.9V 以继续斜升。  然而、我可以取消选中、然后选中"RAMP_EN"按钮、然后 VCO 控制电压 变为1.9V 和0.9V 之间的完美三角波斜坡。  

    我还注意到、Vtune 锁定几乎一直指示未锁定、即使调制"良好"也是如此。  

    以下是我当前的问题列表:

    1. 是否有纠正措施可以防止上述"坏调制"问题?
    2. Vtune 锁定指示器在斜升时是否应该起作用?
    3. 您如何建议我确定我是否有足够的设计裕度来使用无校准斜坡?  我知道、我可以更改几个校准参数值或将中心频率更改几 MHz、并且仍然具有可以接受的调制。 我的温度范围相对较小(~50C)、我没有观察到校准参数在这个较窄的温度范围内发生显著变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    首先、在斜坡期间、VCO 频率会发生变化、因此锁定检测器将尝试继续跟踪锁定状态。 因此、rb_LD_VTUNE 或 MUXOUT 引脚不稳定、我们无法使用此指示器来确定锁定。

    我对您的良好寄存器设置有一些疑问。

    基准时钟是100MHz 吗?

    将此寄存器设置加载到 TICS Pro 后、我获取了以下 PLL 配置、是否正确?

    在斜坡页面上、我看到如下。 RAMP0为4824Mhz 至6000MHz。 这对我来说似乎是不对的。

    如果您使用 TICS Pro、您能将.tcs 文件发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准时钟是100MHz 但 RAMP0不正确。  下面是一个示例.tcs 文件:

    e2e.ti.com/.../2468MHz 452-RTC-Ramp.tcs -20MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    斜坡范围为40MHz、但斜坡阈值为50MHz、因此这是无需校准的自动斜坡。 49xxMHz 处于 VCO4的中间、我认为免费校准应该起作用。 我会尝试将斜升限制扩展至8GHz (高)和2GHz (低)等水平。  

    我还有另一个问题、电荷泵增益是625µA、我预计环路带宽会很小。 这可能会影响斜坡性能。 使用小环路带宽是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个好消息、您认为无校准自动斜坡应该在此应用中有效。

    电荷泵增益被设定为低电平只是为了减少相位噪声 、但是如果 您认为这样会 有所帮助的话、我能够将这个值增加来改进相位噪声性能、这是因为相位噪声在此应用中并不重要。

    遗憾的是、 在此应用中斜升时、我需要一个可靠的锁检测器。  我一直在寻找替代解决方案并找到了 LMX2491。  在我看来、 通过使用具有更高 VCO 增益的外部 VCO、我将具有更大的灵活性、这样控制电压就可以远离锁定检测限值。  LMX2491在设置电荷泵电压监控器限值方面似乎也更具灵活性、以便我可以确保在斜坡时不会收到错误锁定检测警报。  这对您来说有意义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我已经尝试了您的配置、它可以正常工作。

    但是、您可以看到每个斜坡的开始时都会出现一些失真、这是由于环路带宽较低且仅使用625µA 电荷泵电流所致。

    如果我使电荷泵 电流变为2.5mA、失真会得到改善。

    我还尝试了 LMX2491、LD 在斜坡期间保持高电平。 此器件支持8个不同的斜坡曲线、可让您制作更复杂的斜坡波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 检查这一点。  我们将使用 LMX2491来实现 LD 线路所需的功能。   

    此致、