This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:单频问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1452898/lmx2595-single-frequency-problem

器件型号:LMX2595

工具与软件:

全部

我遇到了 LMZ2595合成器的问题。 它几乎会生成我需要的每一个频率(简单的单个频率、无调制或线性调频脉冲)。 但对于一些 PCB、该部件不会产生2.5GHz。 有一个几百 MHz 的小频带)、这会带来问题。 它从一些杂散开始、然后转化为频谱分析仪上的总噪声。

我已经在滤波器之前和之后查看了电荷泵输出、看看是否有任何奇怪的情况;但信号在良好频率和不良频率之间没有差别。 我已经查看了交流和直流耦合、看看其中任何一种在正常运行和不良运行之间是否有任何差异。

任何想法都是有帮助的。

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您能否提供配置?

    参考时钟频率和格式是多少?