This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:使用0.8Vpp VCTCXO 作为基准输入

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450578/cdce6214-q1-using-0-8vpp-vctcxos-as-a-reference-input

器件型号:CDCE6214-Q1

工具与软件:

您好、我们正在考虑  使用 VTCXO 生成 CDCE6214-Q1;遗憾的是、所有 储备充足的振荡器都具有仅0.8V 的单端峰峰值(削波正弦波)输出电压、这不符合将其用作 LVCMOS 输入时的要求。

我们目前正在研究三种可能的解决方案:

1.在 振荡器和时钟发生器之间放置一个运算放大器/电平转换器/缓冲器; 我们希望尽可能避免这种情况、只是为了 减少器件数量、故障模式等

2.将输入(假设为初级)配置为 LVDS、使 PRIREF_N 引脚悬空、以便内部偏置网络将其偏置为1.65V、然后 利用0.8Vpp LVDS 输入模式的0.4V 摆幅要求。 我们还没有尝试对其进行仿真、因此我们不确定它是否起作用、如果起作用、那么它有多可靠。

 将振荡器馈入 SECREF_N 并 配置 次级 基准输入以与 XTAL 一起使用。 这 显然能够 在较旧的 CDCE9xx 时钟发生器上正常工作、但我们尚不确定它是否能在 CDCE6214-Q1上正常工作。

有人有没有把这种弱振荡器连接到这个特定的时钟发生器的经验吗? 如果我们可以选择最适合的选项3、那么如果任何人在 这种方法中有建议或经验、我们将感谢您的意见。

谢谢、

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    我希望您能够做的是、使用差分模式输入将输入交流耦合到 SECREF_P 或 PRIREF_P、然后将_N 输入交流耦合到 GND。 我将与设计团队核实这一点以进行确认、期待明天回复。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    对于延迟回复、我很抱歉-根据设计团队的情况、上述方法可行。

    谢谢!

    Kadeem