This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214

Guru**** 2893610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1452511/cdce6214-cdce6214

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

您好!

我们目前正在设计基于 FPGA 的 PCB、我们打算使用时钟发生器(例如 CDCE6214)来生成所需的时钟频率。
我的问题针对所述时钟发生器的输入源、该输入源可以是晶体、也可以是外部连接。 我们想要使用外部振荡器、因为它可以提供更好的温度稳定性。但是、我们注意到相关时钟发生器仅根据晶体输入指定其输出规格(例如抖动)。 这表明使用此 IC 的"正确"方法是使用晶体而不是外部振荡器、该假设是否正确? 您能解释一下为什么会出现这种情况吗?

此致、

文森特·范托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent

    "默认"工作模式是使用晶体、因为这在 PCIe 用例中很常见(来自 XTAL 输入的4个 PCIe 兼容输出)。

    该器件仍可与外部振荡器搭配使用、但需要使用正确的设置对 EEPROM 进行重新编程。

    谢谢!
    Kadeem