This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:在任何分频比下、Y 输出是对称的(50%占空比)吗?

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1452716/cdce913-are-the-y-outputs-symmetrical-50-duty-cycle-at-any-divide-ratio

器件型号:CDCE913

工具与软件:

我想澄清一下。

数据表表明、输出占空比是对称的、标称占空比为50%、PDIV=1。

PDIV 的其他值也是如此吗、或者 ODC 是否像我预期的大多数分频器那样随 PDIV 而变化?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    对于其他 PDIV 值、占空比通常在45%至55%范围内、但 PDIV 的不同值之间会存在一些差异。

    谢谢!

    Kadeem