This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:EEPROM 写入器(编程器)

Guru**** 2806305 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1453146/cdce6214-eeprom-writer-programmer

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

工具与软件:

嗨、团队:

当客户对 CDCE6214的内部 EEPROM 进行编程设置时、可以使用什么工具? TI 是否提供任何与 MSP-GANG 类似的编写器来用于 MSP、或者客户是否应在市场上购买通用编写工具? TI 是否有推荐的作者?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi

    我们建议使用我们的 TICSPro 软件对 EEPROM 进行编程、这可能需要 USB2ANY 器件。 但是、如果您有首选的 I2C 写入工具、也应该能够使用。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    当客户处于生产阶段时、是否有更便捷的方法在工厂对器件进行编程?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi

    我们的许多客户会使用第三方编程工作室对这些器件进行大规模编程。 这将要求您为他们提供所需的 EEPROM 配置文件和我们包含编程说明的数据表。  

    此致!

    CRIS