This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1104:PWRGD/PWRDN#配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1451496/lmkdb1104-pwrgd-pwrdn-configuration

器件型号:LMKDB1104

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户想知道 PWRGD/PWRDN#是否可以直接连接到高电平? 它们不需要 PG 功能。 如果不能直接连接到高电平、建议在 PG 之后将 PWRDN#拉高多长时间?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailang、  
    不完全是。  
    PWRGD 需要一个从低电平到高电平的 CLK 转换来启动器件。  
    在首次转换后、该引脚用作正常断电引脚(低电平有效)。  

    因此、理论上-只要 CLKIN 在此之前可用、那么您就可以将 PWRGD/PWRDN#直接连接到 VDD。  

    在这种情况下、考虑到 PWRGD/PWRDN#引脚要求在 CLKIN 可用后将其置为有效、只需确保 CLKIN 在 VDD 之前可用。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    如果 CLKIN 在 VDD 之前、听起来我可以将 PWRGD/PWRDN#直接连接到 VDD。 如果 CLKIN 位于 VDD 之后、则我不能。 是这样吗?

    此外、鉴于 PWRGD/PWRDN#在 VDD 和 CLKIN 后从低电平转换为高电平以启动器件、不建议在 CLKIN 之前将 PWRGD/PWRDN#直接连接到外部3.3V 辅助电源、对吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    还有一个问题、 vPWRGD 是输入引脚、客户需要主动将该引脚从低电平拉至高电平、以便在 VDD 和 CLKIN 有效后启动器件、对吗? 该引脚在被拉至高电平后多久用作 PWRDN#?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailang、

    很抱歉、我在度假时不在办公室。

    正确-确保 CLKIN 在 VDD 之前可用。

    该引脚在第一次从低电平到高电平转换后立即工作、作为 PWRDN#-这只是使用 CLKIN 进行的第一次初始低电平到高电平转换。  
    我将在这里再安排一位 AE 来帮助您。

     此致、

    Vicente