This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:TLK2711-SP 时钟抖动

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1448013/tlk2711-sp-tlk2711-sp-clock-jitter

器件型号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他器件:LMK00804B

工具与软件:

尊敬的:

我将 TLK-2711SP 与 kintex7 FPGA 一起使用 、如下所示。

遗憾的是、FPGA 时钟具有较差的抖动特性。 所以、我想我要尝试如下图所示进行设计。

如何使时钟和数据的时序相匹配?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    由于时钟信号的上升沿用于对数据信号进行采样、因此 TXCLK 输入应与 TXD 数据输入同步。 因此、我认为不可能使用第二个振荡器作为 TXCLK 输入、因为随着时间的推移、它可能会偏离数据信号的时钟域。

    FPGA 时钟输出是否满足这些要求? 如果是、我建议坚持使用此设计。

    如果不能、是否可以从 FPGA 外部缓冲或分离同一个振荡器? 我假设 FPGA 数据输出与其基准时钟输入同步。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 的输出时钟不满足抖动特性要求。 还有其他不错的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我建议使用时钟缓冲器将相同的 REFCLK 输入馈送到 FPGA 和每个 TLK 器件。 这是在假设 FPGA 数据输出与其 REFCLK 输入同步下发生的。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用时钟缓冲器时、如何解决由于图形长度和缓冲器偏斜而导致的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我将对此进行深入探讨、我们会很快回复您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    为了更好地了解时钟缓冲器抖动和偏斜规格、我查看了 LMK00804B、这是一款 TI 扇出缓冲器、我认为可与 TLK2711-SP 配合使用。 该器件的典型附加抖动为40fs RMS、 明显小于40ps p-p 的 TLK 参考时钟抖动要求 此外、该器件的最大 传播延迟为2.2ns、最大输出偏斜为35ps。 TLK 的最大基准时钟频率为125 MHz、相当于最小周期8ns。 这意味着时钟缓冲器的偏斜规格不应对 TLK 的性能产生负面影响。 由于 TLK 在基准时钟的上升沿对数据信号进行采样、因此我们只需要确保数据信号不会与上升沿同时转换。

    请注意、我不是时钟器件方面的专家。 如果您对 TI 的时钟和计时器件有更详细的问题、请发布新的 E2E 论坛问题、我们将为您的主题分配一名负责的工程师。

    我确实有几个问题来确认这种类型的设计应该有效。

    • XO OSC 频率是否与 FPGA 数据输出相同?
    • XO OSC 是否与 FPGA 数据输出同步?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵意见。

    • XO OSC 频率是否与 FPGA 数据输出相同?  好。 但是、它会经过逻辑缓冲器。
    • XO OSC 是否与 FPGA 数据输出同步?  如果数据从 FPGA 输出、时钟从时钟缓冲器输出、如何实现数据和时钟之间的时序匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    感谢您的澄清。

    由于 XO OSC 输出与 FPGA 数据输出在相同的时钟域上运行、因此我认为、只要 GTX_CLK 输入和 TX 数据输入不同时转换、TLK 就应该正确地对所有传入数据进行采样。 具体来说、应遵循数据表中的 t_su 和 t_h 规格。

    可能有必要非常仔细地设计布局并进行时序测量、以确保时钟和数据转换不会同时发生。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我无法控制时钟缓冲器输出的时序。

    当时钟从 FPGA 输出时、抖动是由于内部逻辑缓冲器造成的。

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我建议创建另一个带有时钟/计时器件型号的 E2E 主题、因为时钟和计时团队能够更好地回答您的问题。 我还有另一个想法、可能是在 FPGA 时钟输出上使用抖动清除器。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该类别已被移动。 您可以换人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    请使用器件型号(例如 LMK00804B)开始新主题、该主题将自动分配给正确的人员。

    此致!

    卢卡斯