This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL937-Q1:CDCEL937QPWRQ1

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1451587/cdcel937-q1-cdcel937qpwrq1

器件型号:CDCEL937-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

Im 计划使用 输入振荡器为27MHz、6个输出时钟为27MHz 且电源和输出电压为1.8V 的 CDCEL937QPWRQ1时钟缓冲器。 在进行直流分析时、存在 多个拉电流和灌电流的 VOH、VOL 值。 数据表中未提供接收器侧6x 时钟输入拉电流和灌电流。 在这种情况下、需要考虑哪个 VOH、VOL 值或者我们有任何选项来计算拉电流和灌电流。

将向 VIH=0.7*1.8=1.26V、VIL=0.3*1.8=0.54V 的传感器提供6个时钟

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    此结果适用于从输入进行缓冲的所有七个输出。 我建议 使用 CDCE913 IBIS 模型对您的设置进行建模、从而确保不会出现任何问题: https://www.ti.com/lit/zip/scam056

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复  

    遗憾的是、我不熟悉 IBIS 建模。 我们可以通过任何其他选项来识别拉电流和灌电流详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    您的接收器的输入阻抗是多少?

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:  

    我已就时钟引脚的输入阻抗向传感器供应商提出疑问、

    同时、我想确认的是、数据表中的输入电容6pf 表示 IC 的输入时钟引脚电容 Xin、必须从外部振荡器(在本例中为 Im、使用的是振荡器而不是晶体)来满足该电容。

    LVCMOS 的输出负载表明10pF 是该 IC 可以在每个时钟通道输出侧驱动的最大负载。

    我的理解是否正确? 请您澄清一下。

    在我的设计中、此 IC 的输入侧将有15pF 振荡器、6个时钟输出将连接到6个传感器。 传感器输入电容仍然不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    输入电容规格是 IC 为振荡器提供的负载。  

    输出负载不是器件可以驱动的最大值、而是保证所有相关参数的最大电容。 例如、电容越高、最终消耗的电流就越大、压摆率会降低、但仍然存在输出。  尽管最终、足够的电容*将*影响在特定频率下实现的 VOH 和 VOL。

    因此、如果振荡器能够驱动15 pF、IC 将 为振荡器提供更轻的负载。 大于10pF 的输出可能良好、具体取决于频率、所需的最小压摆率和工作温度等因素。

    此致!

    CRIS