This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:Fin、VIN、HIN 用例

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454425/lmh1983-fin-vin-hin-use-case

器件型号:LMH1983

工具与软件:

您好!

我们的客户询问了一个问题、如果他不使用 Fout 功能、如何设置 FIN、VIN、HIN。

当 LMH1983仅向 HIN 输入 H-SYNC 信号时(FIN、VIN 保持低电平)是否正常工作。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-SAN:

    在同步锁运行中、需要将 H-SYNC 用作 PLL1的基准时钟。 如果客户不使用 F 和 V、只需使这些引脚悬空。

    在自由运行模式下、不使用 FVH、我们可以将其保持悬空。