This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:支持 LMX2582的 VOCM、VOD

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1453980/lmx2582-support-on-vocm-vod-for-lmx2582

器件型号:LMX2582

工具与软件:

您好!

我们想知道 VOCM (共模输出电压)、VOD (差分输出电压)

对于 VOD、我们将设置输出功率代码(OUTx_POW)- 7.根据 数据表中的图形、相应的 dBm 值为3.5dBm。 将此 dBm (3.5)转换为我们得到的电压时 "0.94630" . 我们是否必须考虑该值( 0.94630. )或乘以2*0.94630= 1.8926.  作为 VOD??

FYR 我已附加数据表中的图像。 如果您还有其他需要、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有关此器件的专家今天离开办公室。 我已将该主题分配给他们、请期待明天回复。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    0.00V 是我们可以在_P 或_N 引脚上测量的单端电压摆幅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分