This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:支持 LMX2582的共模输入电压

Guru**** 2693305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1453971/lmx2582-support-on-common-mode-input-voltage-for-lmx2582

器件型号:LMX2582

工具与软件:

您好!

输入信号时的电压 100 MHz LVDS 信号(交流耦合) 最终目的 OSCIN_P/N GPIO 引脚。 我们想知道什么是  共模输入电压 VICM  IC 的 请尽快检查并恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有关此器件的专家今天离开办公室。 我已将该主题分配给他们、请期待明天回复。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    OSCin 需要交流耦合、输入时钟的 Vcm 无关紧要。

    由于输入时钟 必须进行交流耦合、因此 OSCin 的 VCM 也无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分