This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:LVDS 信号的基准电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454804/lmk00804b-q1-reference-voltage-for-lvds-signals

器件型号:LMK00804B-Q1

工具与软件:

您好!

我们正考虑使用 LMK00804B-Q1作为接收器来输入 LVDS 信号的电路。 在我们考虑的电路中、我们假设 LMK00804B-Q1的输入信号将是振幅为188mV 的差分信号、但基准电压将为0V。 典型 LVDS 信号的基准电压被认为是1.2V、因此是否有必要在外部电路中施加1.2V 的偏置?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    向 LVDS 信号施加外部偏置以使基准电压高达1.2V 将为信号提供失效防护、并将确保基准/共模电压降至可接受的范围内。 我建议施加1.2V 外部辅助电源。

    谢谢!

    Michael