This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LVDS 和高阻态之间的动态切换

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454515/lmk00301-dynamic-switching-between-lvds-and-hi-z

器件型号:LMK00301

工具与软件:

在 LVDS 输出配置中、将 CLKoutX_Type1用作动态控制的输出禁用引脚是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将 CLKoutX_Type1用作动态控制的输出禁用引脚不会给整个系统带来任何问题。 您可能应该意识到打开/关闭开关所需的时间。 我们不记录或发布任何此类数据、但我想说的是、器件从打开切换到关闭(或相反)所需的典型时间大约为几纳秒。 否则、就没有问题。

    谢谢!

    Michael