This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:如何将 LM555与无源传感器搭配使用?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1455550/lm555-how-to-use-lm555-with-a-passive-transducers

器件型号:LM555
Thread 中讨论的其他器件:NE555

工具与软件:

大家好、朋友、我正在从事一个只允许使用模拟组件的项目。 我不能使用 IC、微控制器或微处理器。 我打算使用无源换能器对作为运动传感器。 我需要在电路中使用的主要元件是555计时器。 我将使用555计时器作为40kHz 波发生器来驱动换能器。 下图显示了电路的一部分原理图。 但是、我不确定如何连接换能器对。 请帮帮我。
(而且、这个电路并不是我的。 这是我在网上找到的输出40kHz 信号的555计时器电路。 如何将传感器连接到此电路的输出端?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ebrar、

    NE555不是真正的模拟器件、而是内部有一个 RS 锁存器。 是否允许 NE555?

    100uF 将会很慢。 在40kHz 附近没有。 变送器是两个 LED 吗?