This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:将 reg .txt 文件导入到 TicsPro GUI 中

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1452901/lmk05028-import-reg-txt-file-into-ticspro-gui

器件型号:LMK05028

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 电路板中使用了 LMK05028的寄存器配置.txt 文件、想将寄存器文件导入到 TICSPro GUI 中、以便查看 LMK05028的确切设置并保存到.tcs 文件。 请提供导入 reg 文件并另存为.tcs 文件的建议。  

此致、

Balaji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Balaji ,

    要在 TICS Pro 中查看寄存器、建议执行 R0至 Rn 回读并以这种确切格式保存到文件中:

    然后转至 LMK05028 TICS Pro 配置文件并导入文件。

    请注意、如果非寄存器项是"Main:Start Page"中的直观 GUI 元素、则可能无法正确导入与您所需的配置相匹配。 则需要手动修改这些 GUI 元素。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好!

    我已经有可用的十六进制寄存器文件、我要导入到 TICSpro 中并查看导入的十六进制寄存器的 GUI 设置。 我没有将电路板连接到 PC。

    此致、

    Balaji   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Balaji  ,

    如果您有可用文件、可以尝试通过在 TICS Pro 中点击"Import hex register values"选项来执行第二步吗? 该板不需要连接。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    我可以在我的 GUI 上更改。 请尝试点击工具栏菜单中的"Default Configurations"->"EVM Default"、然后导入 hex 文件。 您应该会看到"高级"页面中的更改。 我在"Main:Start Page"中未看到更改、因为此页面是用户输入的、不基于寄存器。

    这是加载 EVM 默认配置、然后导入十六进制后输出页面的外观。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我想查看参考时钟选择 频率及其优先级、我想修改射频时钟频率、只想保持其余所有设置与十六进制寄存器文件中的设置相同。 Main 选项卡中提供了 Reference Clocks 部分、但未更新 Hex reg 文件。 请提供建议。  

    此致、

    Balaji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在休假。 请预计最早在1月2日之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    当前无法从十六进制寄存器文件中了解基准输入时钟频率。 寄存器文件仅包含输入的寄存器设置(例如分频器或 PLL 设置)、但不包含实际输入频率。

    对于优先级设置、可以在 Main:Start Page 中查看十六进制文件中的这些寄存器值。 这些设置来自加载的文件。

    此致、

    Jennifer