This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102EVM:LMK3H0102EVM

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1455844/lmk3h0102evm-lmk3h0102evm

器件型号:LMK3H0102EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

我最近购买了一个 LMK3H0102EVM 板并安装了 TICS Pro 2软件。  我打算在将 SSC 直流耦合到 OUT1p/n 的情况下使用125MHz 输出  通过 J19上的 USB 连接 EVM 时、我会看到 LED D5亮起。  我已验证跳线均设置为 i2c 模式。  但是、软件始终报告 i2c 错误。   

当我扫描总线时、它没有看到器件。  --------------------------------------------------------  

我没有一个范围来验证他默认的100M 已经出来了。

对 TICS Pro 2为什么看不到我的 EVM 板有任何建议?

谢谢!

Charley