This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:适用于 LMK04828 EVK 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2587635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440547/lmk04828-linux-driver-for-the-lmk04828-evk

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!
是否可以选择通过 Linux 操作系统(不使用 Windows GUI)控制/配置 LMK04828评估板?

谢谢!
Alon Sechan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    另一个主题、

    我们在以下条件下观察到 PLL 相位噪声测量中的异常行为:

    1. 使用单个基准输入时、输出相位噪声符合预期并保持恒定(在每次测量中)。
    2. 当连接多个基准输入(三个10 MHz 源)时、PLL 输出相位噪声会下降。

    我们怀疑这个问题可能是由于三个基准输入之间的噪声耦合或串扰所致。 在我们的设计中、我们计划使用具有不同10 MHz 源的所有三个基准输入。 每个源都是独立且不同步的。

    您能否提供有关在使用多个基准输入时如何缓解这种相位噪声下降的指导?

    谢谢!
    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、  
    很遗憾、我们没有 Linux 驱动程序支持。  
    您能否分享您的配置(.tcs)?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [设置]
    地址=888
    时钟=8
    数据=4
    LE=2
    部分=LMK04828B
    iface=SPI
    地址_I2C=0x0
    
    [引脚] PINNAME00=SYNC
    LOCATE00=7 PINVALNEM
    
    00=False PINNAME01=CLKin0_SEL LOCATION01=0 PINVAL01=False PINVALUE02=False PINVALUE02=False
    
    
    
    
    
    
    
    模式
    (初始)
    VALUE00=144
    NAME01=R0 VALUE01=16
    
    NAME02=R2 VALUE02=512
    
    NAME03=R3 VALUE03=774 NAME04=R4 VALNAVE04=1232 NAME05=R5 VALNAME05=1371 NAME06=R6 VALUE06=1536
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME10=
    VAL67510=65877
    NAME11=R258 VALNAME11=66133 NAME12=R259
    VALUE12=66305 VALUE13=R260 VALUE13=66560 NAME14=R261 VALUE14=66816 NAEE15=R262 VALUE15=67313 VALNAE16=R67412
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME20=
    NAFRE65620=68352
    NAME21=R268 VALNAME21=68608 NAME22=R269
    VALUE22=68864 NAME23=R270 VALUE23=69361 NAME24=R271 VALNAME24=69381 NAME25=R272 VALUE25=69640
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME30= 277
    VALNAME30=70912 NAME31=R278
    VALNAME31=71417 NAME32=R279
    VALUE32=71424 NAME33=R280
    
    VALUE33=71704 NAME34=R281 VALUE34=UE21=R282 VALNAVE35=72277 NAVE35=72277
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME40= 287
    VALUE40=73523
    NAME41=R288 VALUE41=73736
    
    NAME42=R289
    VALUE42=74069
    NAME43=R290 VALNAME43=74325 NAME44=R291 VALNAME44=74496
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME50= 297
    VALNAM50=76117
    NAME51=R298 VALNAM51=76373
    
    NAME52=R299 VALUE52=76544 NAME53=R300 VALNAM53=76800 NAME54=R301 VALUE54=77056
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME60= 307
    VALNAME60=78592
    NAME61=R308 VALNAME61=78848 NAME62=R309
    VALUE62=79104 VALUE63=R310 VALUE63=79601 VALNAME64=R311 VALNAME64=79667 NAEE65=R312 VALUE65=79872 VALUE66=R313 VALNALM66=80132 VALANAME69=R69=RNAME69=R69369=R396=80396=R80396绕 组
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME70= NALM317
    VALUE70=8NAME71=R318
    VALNAME71=81411 NAME72=R319
    
    
    VALUE72=81664 NAME73=R320 VALNAUE73=827NAME74=R321 VALNAUE74=82176 VALNAE75=R322 VALUE75=82432 VALUE76=R829VALNAVALUE325=827绕
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    组827=827绕 组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组绕组
    
    NAME80=
    VALUE80=83754
    NAME81=R328
    VALUE81=83970
    NAME82=R329 VALUE82=84290 NAME83=R330
    
    VALNAM83=84482 NAME84=R331 VALUE84=84758
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME90=
    VALUE90=86274
    NAME91=R338 VALNAME91=86528 NAME92=R339
    VALUE92=86784 NAME93=R340 VALUE93=87041 NAVE94=R341 VALNAUE94=87296 NAVE95=R342 VALUE95=R87553
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME100=
    NAME100=89043
    NAME101=R348 VALNAME101=89120
    NAME102=R349 VALUE102=89344 VALU103=R350 VALUE103=89600 NAME104=R351 VALNAUE104=89867 NAUE105=R352 VALUE105=90344
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME110= UE357
    VALNAM110=91404
    NAME111=R369
    VALNAM111=94634 NAME112=R370 VALUE112=94722 NAME113=R380 VALNAM113=97301 NAME114=R381 VALUE114=97587 VALUE115=R925VALUE115=91648 NAE116=R359
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME120= 363
    VALNAM120=92928
    NAME121=R364
    VALNAME121=93184
    NAME122=R365 VALUE122=93440
    
    NAME123=R366 VALUE123=93715 NAME124=R371 VALNAUE124=95008 127=R584 VAL388125=98816
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    NAME130=
    VALUE130=100608
    NAME131=R394
    VALEFDI131=100864
    NAME132=R395 VALUE132=101120 VALUE133=R8189 VALUE133=2096384 NAME134=R8190 VALEFDI134=2096640 NADE135=R8191 VALEFDI2=1011206979
    
    
    
    
    
    
    
    
    [Flex
    
    
    
    
    
    设置 JESD204B_NoJESD204B_withoutSYSREFDivider=无 JESD204B bSetJESD204B_Pulser=
    脉冲发生器
    bSetJESD204B_Recont7=重新锁定的
    bSetJESD204B_SYSREFREQ=SYSR307bDelay
    
    
    Mode_Dual
    Mode_Dual =设置分配 Mode_Dual 双环路 b457=设置双环路同步延迟 Mode_Distribution 0= 0设置双环路同步延迟 嵌套式
    Mode_Single b454=设置单环路 Launchb4542CLKinDelay=
    Mode_Single 设置单环路0-delay Bset_CLKin0toOff=CLKin0
    关闭 Bset_CLKin0toPLL1=CLKin0
    
    
    驱动器 PLL1 Bset_CL0toSYSREF=CLKin0驱动器 SYNC/SYSREF_CLKin0toSYSREF_DIR=CLKin0直接驱动器
    BSET_CLKin1_ExternalVCO=CLKin1驱动时钟分配(外部 VCO/分配模式)
    
    
    对于 PLL1、BSET_CLKin1toOff=CLKin1 OFF BSET_CLKin1toPLL1=CLKin1驱动 PLL1 BSET_CLKin2_Input=CLKin2 CLKDIST_FREQ=2400 CLKin0_FREQ=10 CLKin1_FREQ=10 CLKin2_FREQ=10 CLKinSEL_AUTOPINSMODE=2400 PLKin0_FREQ=100_FREQ=10_FREQ=PLKin2_FREQ=100MHz、PLKin2_FREQ=10_FREQ=100_FREQ=PLKin10_FREQ=PLKin2_FREQ=10_FREQ=PLXO_10_FREQ=10_FREQ_FREQ=PLXO_10_FREQ=100MHz
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    PLL_FBMUX_WARNING_TEX= PLL_WARNING_TEXT_PLL1= WARNING_TEXT_PLL2=
    
    
    
    CLKDIS_FREQ=2400
    SYSREF_FREQ=0.78125
    bSYNC_DIS_AllOFF=
    全部关闭 bSYNC_DIS_ALLON=全部开启 bSYNC_DIS_CLKOFF=
    直
    流关闭 bSYNC_DIS_SEDSE=
    
    
    连续发送抖动=连续引导分频器 bSYNC_DBDSDBDS_SYNC_SYNC=连续引导器204B
    绕组脉冲
    bSetJESD204B_RX_CLKin0=CLKin0
    bSetJESD204B_RX_CLKin0_Bypass=CLKin0旁路 bSetJESD204B_RX_Ignore=None
    
    Re
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    CLKout4_FREQ=300 CLKout5_FREQ=300
    
    CLKout6_FREQ=100
    CLKout7_FREQ=100
    CLKout8_FREQ=300 CLKout9_FREQ=300
    
    OSCout_FREQ=100
    SDCLKout11_text= SDCLKout13_text= SDCLKout1_text= SDCLKout9_FREQ=300 CLKout10_FREQ=HW78MT_FREQ=HW10_FREQ=HW10_FREQ=HW10_FREQ=
    
    
    
    
    
    
    
    Additional_Icc_
    
    
    
    
    HW11_FMT=0
    HW11_Hide_FMT= HW12_FMT=0
    HW12_Hide_FMT=
    
    HW13_FMT=0
    HW13_Hide_FMT= HW1_FMT=0 HW1_Hide_FMT= HW2_Hide_FMT=0 HW2_Hide_FMT=
    HW3_FMT=0 HW3_Hide_FMT=0 HW3_Hide_FMT= HW1_Hide_FMT=0 HW1_Hide_FMT=0_FMT=0_FMT=0_FMT=0 HW2_Hide_FMT=0 HW2_Hide_FMT_Hide_FMT=0_FMT=HW3_HIBE7_FMT=0_FMT=0_FMT=0 HW3_Hide_FMT=0 HW3_Hide_FMT=HW3_Hide_FMT_Hide_FMT=0
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    HW8_FMT=0
    HW8_Hide_FMT=
    HW9_FMT=0 HW9_Hide_FMT=
    
    OSCoutHW_FMT=0 OSCoutHW_Hide_FMT= PLL1_LED_FMT=0
    PLL2_LED_FMT=0 VCXO_FMT=0
    
    
    
    bButtonCC2=Calculate LB_LB=0 PLL1_LED_IB=0 LB=4.3_L2_LED_IB=0
    
    External_Power
    
    
    
    
    Total_Power LB=0 Total_Current LB_LB_LB=4.3_L2_LED_I2=0LB_LB_LB_LB=0LB_LB_LED_LB=0 Additional_Icc
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:
    如果需要其他信息、请告诉我。 我们仍然面临同样的问题。

    谢谢!
    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    您能否提供一个时钟树来解释您的拓扑?  
    我希望相位噪声会降低、但可能会在同时启用所有3个 CLKinX 输出时增加杂散功率。  

    TICSpro 配置可按如下方式保存:  

    还有一个插入按钮,你可以直接上传文件。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente



    e2e.ti.com/.../0638.LMK04828-Setup.pdf

    我们使用被动式氢氧化物(PHM)作为测试的参考。

    谢谢!
    Alon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在美国度假-请预计在1/2/26之前得到回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、  
    您能否上传配置文件?  
    如果您因隐私问题而担心、您也可以向我发送电子邮件: v-floresprado@ti.com 、或在公众无法看到的内部主题上创建新帖子。  

    请注意、这些都是输入时钟的10MHz 正弦波吗?


    此致、  

    Vicente