This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1447563/lmk04828-output-issue

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: DAC39J84

工具与软件:

嗨、团队:

客户在评估 LMK04828时遇到以下问题、请帮助进行分析:

  • 当 LMK04828向 DAC39J84输出1.25GHz 时、功率约为-14dB。 但是、在双插值 DAC39J84之后、 当 LMK04828向 DAC39J84和 DAC 输出2.5GHz 时无法正常工作、并且时钟 IC 输出 LVPECL 时、功率仅为-50dB。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    您能否共享 LMK04828的方框图和.tcs 配置文件?

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    • 请参阅下面的.TCS:

    e2e.ti.com/.../5707.LMK04828.TCS

    • 和原理图如下所示:

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    请帮我回复。 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  
    我看不到您的确认有什么特别的错误吗?  
    我看到您已将锁定检测路由到 LED -您可以通过配置实现锁定吗?  

    [报价 userid="571400" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1447563/lmk04828-output-issue 当 LMK04828输出1.25GHz时、功耗约为-14dB]

    我对这种说法有点困惑、因为我看到配置了以下输出。

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    对于2.5GHz 输出配置:

    •  研发将2.5GHz 的分频器设置为1.25GHz 的1/2分频器。

    如何理解"实现配置锁定"?

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  
    如果客户将 LD 路由到 LED、该 LED 在原理图中看起来是相同的-如果 PLL 已锁定、则 LED 应亮起。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    客户确保 PLL 已锁定且 LED 也亮起。 对于解决此问题、您有什么建议吗? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    客户是使用他们的 EVM 还是定制电路板? 输出功率似乎不正确、这就是我认为器件可能已解锁的原因。

    很抱歉,我不在办公室度假-我将有另一个 AE 帮助您从这里。  

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    客户使用了自己的电路板、并确认器件已锁定。 您需要一些证据吗? 同时请给我们一些需要分析的建议。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在美国度假-请预计在1/2/26之前得到回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  
    我相信客户正在检查此输出、如果我没有误码?  

    总的来说、我只注意到一点:当客户对直接 VCO 输出(2.5G)使用1分频时、客户是否可以更改为 DCLKOUTx_MUX 以 启用 DCC (占空比校正)?  
    当使用奇数输出值时、通常需要这样做。  

    此致、  

    Vicente