This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1208:3.3V 电源下的最大抖动值

Guru**** 2930540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1453573/cdclvp1208-maximum-jitter-values-with-3-3v-supply

器件型号:CDCLVP1208

工具与软件:

您好!

当电源电压为3.3V 时、TI 是否具有附加 RMS 抖动的最大值? 当电源电压为2.5V 时、数据表中有最大值、但对于3.3V、则无最大值。

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    我已将这个线程分配给支持时钟缓冲器产品的应用工程师。 我们应该能够在明天或星期一回复您。

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    从10kHz 到20 MHz 的附加 RMS 抖动的最大值为100fs。 当基准频率特别低(< 100 MHz)时、可能会超过此值、但在高于100 MHz 时、仍会超过该最大值。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael!