This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:扩频时钟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456592/lmk3h0102-spread-spectrum-clocking

器件型号:LMK3H0102.

工具与软件:

您好!

由于  LMK3H0102器件具有 OTP、因此 展频时钟功能仍然可以通过 I2C 进行编程? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    启动后仍可以通过 I2C 修改 SSC 设置。 建议在进行任何更改之前将 PDN 设置为1并将 OTP_AUTOLOAD_DIS 设置为1、然后在进行更改后将 PDN 设置为1。

    谢谢!

    Kadeem