This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:TLK2711-SP 时钟抖动

Guru**** 2587785 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454115/lmk00804b-tlk2711-sp-clock-jitter

器件型号:LMK00804B
主题中讨论的其他器件:LMK04832

工具与软件:

尊敬的:

我将 TLK-2711SP 与 kintex7 FPGA 一起使用 、如下所示。

遗憾的是、FPGA 时钟具有较差的抖动特性。 所以、我想我要尝试如下图所示进行设计。

如何使时钟和数据的时序相匹配?

请参阅以下内容。

TLK2711-SP:TLK2711-SP 时钟抖动-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    您能否分享这些器件的工作频率?

    我认为最好的选择是 LMK04832。 您可以将 XO 输入到 LMK04832中、这将缓冲时钟到多个时钟输出的时钟(如果需要、还将进行抖动清除)、还可以生成 SYSREF 信号、这些信号针对 FPGA 计时进行了优化。 您可以确保所有输出都是相位对齐的、以便时钟和数据同步。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    该器件使用80 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    在这种情况下、我会加倍考虑我对 LMK04832的建议。 您需要生成 SYNC 事件、这将对齐输出分频器的相位、并确保输出同相。   如需更多信息、请参阅数据表的第8.6.2.3.10节和第8.6.2.3.11节。

    谢谢!

    Michael