This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:在多线激光雷达应用中对 PWM 信号进行扇出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456849/lmk00804b-q1-fanout-for-pwm-signals-in-multi-line-lidar-application

器件型号:LMK00804B-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队

我的 客户正在开发多线闪存 Lidar 应用。 它们需要一个 PWM 信号来扇出到即将到来的 MOS 驱动器。  

PWM 波形如下面的屏幕截图所示。  

PWM 信号为3.3V、总共需要12个通道输出。  脉冲宽度为5ns、PWM 频率约为2MHz (占空比为0.046%)、串化=307ps (20%-80%)、tfalling=287ps (20%-80%)。  

LMK00804B-Q1对此应用是否适用? 如果不能、 您对汽车级的新解决方案有何建议?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    LMK00804B-Q1是一款汽车解决方案、它能够缓冲您尝试输入的信号、但其本身无法生成您需要的输出数量。 我们有1:12缓冲器可以正常工作、但它们没有汽车级。  

    也就是说、可以级联 LMK00804B-Q1以生成12个输出- LMK00804B-Q1的输出偏移非常低、因此输出应同相接近。 这是我建议的一个仍能满足汽车等级的解决方案。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好

    您对以较低价格作为后备的非汽车级有何建议?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我建议使用 CDCLVC112 (https://www.ti.com/product/CDCLVC1112)。

    谢谢!

    Michael