This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1103:时钟缓冲器#39;s 输出是否就上升和下降时间跟随输入?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456797/lmk1c1103-does-the-clock-buffer-s-output-follow-the-input-in-respect-of-rising-and-falling-time

器件型号:LMK1C1103

工具与软件:

亲爱的朋友

我想通过将铁氧体磁珠与缓冲器输出串联来降低用于 EMI/EMC 目的的时钟的上升和下降速度。  我认为、与其为每个时钟添加铁氧体磁珠、不如在缓冲器的输入端添加一个铁氧体磁珠。  但我不确定缓冲器的输出是否在上升沿和下降沿时序方面准确地跟随输入、或者缓冲器是否具有一些重新时序功能。

请提供建议。

谢谢你。

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    这不会是确切的、但差异很小-有一些传播(输入到输出)延迟、对于 LMK1C11xx 系列、延迟可高达3ns。  
    此值会因 VDD 而异、因此如果您计划使用3.3V VDD、则最大传播延迟会降至2ns。  

    此器件中没有重定时功能-所有输出应同相并跟随输入。  

    此致、  

    Vicente