This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:支持上升/下降时间、抖动、频率容差

Guru**** 2929070 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454959/lmk1d1204-support-on-rise-fall-time-jitter-freq-tolerance

器件型号:LMK1D1204

工具与软件:

您好!

。  LMK1D1204RGTR 我们正在提供  

输入频率: 100 MHz

输出频率: 100 MHz。

的说明 测试/调试目的 我们想知道以下参数:


1、 什么是 上升时间/下降时间 纹波电流 (在0/1 P/N 中)

 

2、是什么 输入占空比或高电平时间  纹波电流 (在0/1 P/N 中)

 

3.什么是 相位抖动(最小值/最大值)  输入引脚上的电阻值 (在0/1 P/N 中)

 

4、什么是 相位抖动(最小值/最大值)  平均值  是输出引脚上的电压 (OUT0/2_P/N)

 

5、什么是 输出频率容差 是输出引脚上的电压 (OUT0/2_P/N)

 

请尽快检查并恢复。 如果您还有其他需要、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    对于1、我无法为您提供确切的测量值、但我可以与您分享一条消息、可接受的最低输入压摆率为0.05 V/ns。 确保输入信号超过此压摆率、以避免出现问题。  

    这里没有关于输入占空比的规格、但该数字应尽可能接近50%。  

    此外、相位抖动仅适用于输出引脚、因此答案是4。 在12kHz 至20 MHz (使用156.25 MHz 输入)范围内为60fs RMS。

    我不确定输出频率容差是什么意思。 如果您的是输出频率的误差容限、那么我必须遗憾地通知您、我们未记录该数据。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    压摆率值0.05 V/ns 与数据表中给出的单端时钟输入值匹配。 我们将在输入引脚处使用 LVDS 信号。 LVDS 输入的压摆率是多少?? 请作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  

    我稍后会作答。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  

    LVDS 输入的最小可接受压摆率取决于输入频率。 一般而言、您的最小可接受转换率(针对每个相应的输入)将为最小可接受差分输入电压(0.3Vpp / 2 = 0.15V)、除以信号的上升时间(正弦波信号周期的1/4、对于方波、它将短得多、您无需担心处于规格范围内)。 例如、如果使用2GHz 信号、则可接受的最小压摆率为1.2 V/ns。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的答复。 上述压摆率计算是所有差分信号的通用计算、还是特定于 LMK1D1204的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    此计算仅针对 LMK1D1204、但您可以通过查找并代入可接受的最小差分输入电压、使其适用于其他器件。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。