This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:支持 PLL 上升时间/下降时间、相位抖动、频率容差、输入占空比/高电平时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454964/lmx2582-support-on-pll-rise-time-fall-time-phase-jitter-frequency-tolerance-input-duty-cycle-high-time

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW

工具与软件:

您好!

。  LMX2582RHAT 我们正在提供  

输入频率:  100 MHz

输出频率:  每个输出上的1800 MHz。

的说明 测试/调试目的 我们想知道以下参数:


1、 什么是 上升时间/下降时间 纹波电流 (OSCIN P/M)

 

2、是什么 上升时间/下降时间 连接到输出引脚 (RFOUTA/B_ P/N)

 

3、什么是 输入占空比或高电平时间  纹波电流 (OSCIN P/M)

 

4.什么是 相位抖动(最小值/最大值)  输入引脚上的电阻值 (OSCIN P/M)

 

5、什么是 相位抖动(最小值/最大值)  平均值  是输出引脚上的电压 (RFOUTA/B_ P/N)

 

6、什么是 输出频率容差 是输出引脚上的电压 (RFOUTA/B_ P/N)

 

请尽快检查并恢复。 如果您还有其他需要、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在休假。 请预计最早在1月2日之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温柔的提醒期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    1、 什么是  上升时间/下降时间  纹波电流  (OSCIN P/M)  

     -> 这是输入信号的特性、而不是器件的特性。  不过、我们的器件更喜欢更高的压摆率、以便获得出色的相位噪声。  要获得绝对最佳的相位噪声、需要500V/us、但我们可以在低得多的值下运行、例如100V/us、甚至远低于此值。

    2、是什么  上升时间/下降时间  连接到输出引脚  (RFOUTA/B_ P/N)  

     我没有有关此方面的测量、但速度相当快、因为这些输出在高 GHz 范围内工作、因此低于50ps 可能要低得多。

    3、什么是  输入占空比或高电平时间   纹波电流  (OSCIN P/M)  

     ->如果不使用输入倍频器,我们可以承受相当低的占空比,30%没有问题。  它在信号的上升沿触发。  但是、如果您使用 inptu 倍频器、那么如果占空比不佳、则会在输出端产生杂散、因为这会跟踪上升和下降 edtes。

    4.什么是  相位抖动(最小值/最大值)  输入引脚上的电阻值  (OSCIN P/M)

     -> 您可以轻松地将数千 fs 的抖动放在输入上、但这种抖动会衰减并传递到输出。 PLLatinum Sim 可以在 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 上进行仿真

    5、什么是  相位抖动(最小值/最大值)  平均值  是输出引脚上的电压  (RFOUTA/B_ P/N)

     -> 我们不提供最小/最大限值,因为这非常依赖于配置。  借助100 MHz 输入、我们可以得到大约70fs 的抖动、以实现干净的输入基准和优化的环路滤波器。

    6、什么是  输出频率容差  是输出引脚上的电压  (RFOUTA/B_ P/N)

    ->它完美地跟踪输入基准。  因此、如果您的输入是精确的、那么输出也是如此、如果输入太高了1ppm、那么输出也是如此。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dean Banerjee