This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906-706PROGEVM:在 ClockPro 软件上识别电路板时遇到问题

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CDCE706, CLOCKPRO, CDCE906, CDCE906-706PROGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456964/cdce906-706progevm-trouble-recognizing-board-on-clockpro-software

器件型号:CDCE906-706PROGEVM
主题中讨论的其他器件:CDCE706CLOCKPROCDCE906、CDCEL9XXPROGEVM

工具与软件:

我尝试使用 CDCE 906/CDCE706编程 EVM (修订版 B)对 CDCE 906芯片进行编程。 我下载了 CLockPro 软件、但在成功为电路板加电并使用并联 USB 连接器将电路板连接到计算机(如手册中所述)后、它似乎无法识别 CDCE 906芯片。 我尝试下载了 TI 官方网站(www.ti.com/.../CDCE906-706PROGEVM)上列出的 SCAC 131和 SCAC 132驱动程序、但安装时都遇到问题。 对于 SCAC 131 -我收到错误消息"SetupCopyOEMinf. 显示错误0x5"、失败。 对于 SCAC 132 - TIclockProProgrammrTIS、我收到错误消息、指出它需要8.2 LabVIEW Runtime Engnier 版本。 联系供应商以获得支持。 即使安装 LabVIEW Runtime Engine 后、它也会出现相同的错误。 我想知道此问题的解决方案、因为我需要对 CDCE 906芯片进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    您使用哪种编程 EVM、 CDCE906/CDCE706编程 EVM 或 CDCEL9XXPROGEVM

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CDCE906/CDCE706编程 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    您可能会在使用 CDCEL9XXPROGEVM 时有更多成功。 此 EVM 支持 USB 连接、以便使用 ClockPro 对 CDCE906器件进行编程。

    使用 CDCE906-706PROGEVM 时、您使用的是什么操作系统? 我可以在 Windows 11计算机上安装 SCAC132并正常运行软件。 这可能还需要首先安装较旧的 TI ProClock 软件: https://www.ti.com/tool/download/SCAC073/01.00.00.0F

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Windows 11 Pro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用驱动程序签名强制后、我成功安装了 SCAC132- TIclockProProgrammerSept09。 但安装驱动程序 TI3410Inst 时仍然遇到问题。 安装程序弹出2秒钟、然后消失。 我不知道为什么确切和软件(TI ProClock 和 ClockPro)仍然无法识别电路板。 即使在设备管理器中、连接 USB 的端口也显示为"No Printer Attached"(未连接打印机)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    您的电路板是否能够被此 GUI 识别?

    我正在努力给我寄送一块电路板、以便我能够进一步评估。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、根据自述文件、插入电路板后、应该会弹出"欢迎使用发现新硬件向导"。 但永不会弹出窗口。 当我单击"Read"(读取)和"Write"(写入)寄存器按钮时、会在此 GUI 上显示读取和写入错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    考虑到驱动程序问题以及与电路板的通信问题、对此进行编程的理想方法是以下两种方法之一:

    1. 利用  CDCEL9XXPROGEVM 对器件进行编程。 此 EVM 支持具有标准 USB 连接的 CDCE706、CDCE906和 CDCE (L) 9xx 系列。
    2. 使用外部 I2C 控制器对连接到器件插槽的 SDATA/SCLOCK 引脚的器件进行编程。

    谢谢!
    Kadeem