This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:复位输入

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456834/tlc555-reset-input

器件型号:TLC555

工具与软件:

大家好、团队成员:

计时器的复位输入  

0.3V 至1.8V 被视为 RESET 低电平有效?

高于1.8V 的输入是否超出复位范围?

请确认。

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    低于0.3V 将使计时器处于复位模式。

    高于1.8V 将使计时器处于正常运行模式。

    在0.3V 到1.8V 之间、定时器可能被复位、运行在正常操作中、甚至可能有异常操作(如果保持在这个电压上)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果0.3V 到1.8V 之间是未定义的状态、为什么数据表中的表将 VReset 指定为0.3V 到1.8V?

    <1.8V 被视为复位? >1.8V IT is out of reset?

    请澄清。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    从技术角度讲、此参数由拥有 每个555的样本 . 是的 实际值 其中每个555在复位模式和正常模式之间切换。 根据数据表、该点通常为1.1V。 如果您的任务是构建555芯片、这会很有趣。

    如果您的任务是在应用中使用555芯片、则需要知道、数据表中认为恰好在0.35V 或1.75V 电压下切换模式的555芯片处于良好状态。 因此、您的应用最好只应用小于0.3V 或大于1.8V 的电压;否则、良好的样片可能会导致应用故障。

    <1.8V 被视为复位?

    也许吧

    >1.8V IT is out of reset?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    555计时器由5V 电源供电。

    在我的应用中、使用两个555计时器来驱动 LED 闪烁、且计时器必须退出复位状态。

    555计时器的复位引脚由电平转换器(SN74LXCH8T245RHLR) 和或非门(SN74LVC1G02DBVR)控制

    对于逻辑高电平、 由于电平转换器和或非门的 VOH 最小值= 2.4V、并且555计时器复位引脚大于1.8V、因此不存在问题

    我看到逻辑低电平存在问题。

    SN74LXCH8T245RHLR 电平转换器 VOLmax =0.55V、但555计时器的 VILmin 为0.3V

    SN74LVC1G02DBVR 或非门 VOL =0.55V、但 555计时器的 VILmin 为0.3V

    请提出建议。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    在非稳态模式下使用 TLC555。

    1闪烁/秒的绿色 LED。

    是否需要上拉 TLC555的 OUT 引脚?

    IC32输出显示2.5V 的泄漏电流(红色曲线)

    下拉电阻器?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="562793" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456834/tlc555-reset-input/5590789 #5590789"]VOLmax =0.55V、但555计时器的 VILmin 为0.3V

    当然、在32mA 电流下、为什么会有如此高的电流流动? 这将小于100uA = 0.1V (最大值)

    我是否需要上拉 TLC555的 OUT 引脚?

    不,你不是。 TLC555输出为推挽输出。

    IC32输出显示2.5V 的泄漏电流(红色曲线)

    U32 OUT 的红色曲线看起来是错误的、它是否短接到另一个输出?  

    原理图各部分不匹配。 东西是缺失的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.电平转换器或或非门的 VOL 输出将小于100uA、因为没有太大的负载电容、电压将为0.1V? 因此、可能不存在极端情况、IO 逻辑低电平仍将是通过的?

    2.好的。 会移除 OUT 引脚上的上拉电阻

    3.红色曲线:U32输出输入到 IC28(与门)。 我将检查并重新回到这一点。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    就在这里、0.1V。 而32mA 为0.55V 最大值、即0.55V/17.2 32mA 欧姆;您可以将此值用于高于100uA 的电流。 容积< IOL *17.2欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、当 VCC = 3.3V 时、我们需要考虑 VOL min 为0.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOL 最大值 对于 VCC = 3.3V、为0.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Ron。