This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:更改频率后、两个器件的 LMX2820相位同步

Guru**** 2553110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442863/lmx2820-lmx2820-phase-synchronization-for-two-device-after-changing-frequency

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

 我在对多个 LMX2820器件进行相位同步时遇到一些问题。 我为每个芯片设置频率后、使用外部同步信号来同步两个 LMX2820芯片。  但在特定频率下同步似乎失败。 例如 、我重复把两个芯片的输出频率设为16.46GHz、设置完成(芯片锁定)后执行了同步操作、一共执行了36次。  每次我记录两个线性调频脉冲之间的相位关系时。 我发现同步可能 失败6次、两个芯片之间的输出相位关系发生了变化、例如从10度的差值变为100度的差值。  但上述过程在16.45Ghz 频率输出下正常运行、因此两个芯片的相位在每次复位和同步时都是固定的。  所以我对这个很困惑、好像两个芯片的同步大部分时间都是有效的、但有时候在特殊频率下会失败。  您能给我一些解决此问题的信息吗?  下面是芯片的初始配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiaonian

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiaonian、您好!

    这对我来说有点奇怪、您可以尝试直接 VCO 输出而不是倍频器输出吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我尝试了禁用 VCO 倍频器校准、它是有效的。 似乎重新校准 VCO 倍频器会影响某些特殊频率的相位。 但是、我不明白 VCO 倍频器校准为什么会影响时钟的相位。 我还有两个问题:1)我希望频率配置带宽为13.7~20.4Ghz。 如果我在开始时仅校准一次 VCO 倍频器、例如、将芯片设置为17Ghz 时、我们校准 VCO 倍频器、此过程是否会出现任何问题? 2)我发现了一个正常的相位跳转。 当我以1MHz 的步长更改频率时、我发现存在大约5到8个点的相位跳变。 这个跳跃大约是10度。 这可能是什么原因呢? 例如、下图是扫描结果。 图中显示了相位随频率(频率 GHz、相位度)的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiaonian、您好!

    倍频器校准数据不足以支持您的频率范围。

    您可以尝试以下操作:在15.5GHz 下进行倍频校准、使用此数据覆盖13.7G 至17GHz。 在18.5GHz 处进行另一个倍频器校准、使用此数据覆盖17G 至20.4GHz。  

    相位跳变可能是由于 VCO 频率变化而导致 VCO_CAPCTRL 变化所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我当前正在使用自动 VCO 校准操作。 是否有其他方法来解决相位跳变问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiaonian、您好!

    我们可以使用完全辅助来实现对每个器件的配置相同。 然而、这涉及大量的寄存器读取和写入。  

    您是否可以重复相位与频率间的测试、但读回每个频率下的 VCO 参数? 目的是确认相位跳变是否是由于 VCO 参数的较大变化引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    下面的结果 显示了​​随着频率变化而读取的三个寄存器的值。

    (rb_VCO_SEL 和 rb_VCO_CAPCTRL 的频率 GHz、相位、R74、rb_VCO_DACISET 的 R75)

    是的、在 VCO 参数变化的边界处似乎会出现相位跳变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiaonian、您好!

    这是正常现象、当器件选择不同的 VCO 内核时、CAPCTRL 将会有很大不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我可以看到、并非所有情况下都在选择不同的 VCO 内核后发生相位跳变、而且即使发生相位跳变、下次更改频率(将重新校准 VCO)时、相位也可能会返回到正确的轨迹、这是由于重新校准还是同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、在许多情况下、上述三个寄存器不变、但仍然存在相位跳变。 似乎 VCO 内核选择不同并不是唯一的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiaonian

    我注意到频率很高、约为18GHz。  它的周期小于50ps。   我看到您不使用即时校准。  因此、当您对同步期间激活的校准进行校准时、您可能要为 VCO_CAPCODE 或 VCO_DACISET 选择不同的值。  这导致电荷泵电压略有不同、在50ps 信号上180度仅为25ps。

    VCO_CORE 是最强的因素、但您可能也希望强制使用 VCO_DACISET 和 VCO_CAPCODE。  还需要注意的是、即时校准每次使用相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    感谢您的答复。 我使用的频率非常高、 实际上、我通常观察到大约3度的最大到最小相位变化、例如、在17Ghz 下进行多次频率设置和校准后、3度约为0.5ps、效果非常好。 但对于相位跳变情况、变化为10~15 μ s。 这可能是由您说过的 VCO_DACISET 和 VCO_CAPCODE 的变化引起的。 我试图迫使他们达到同样的价值,似乎没有任何改善。 我还将尝试即时校准模式、似乎需要在5.65GHz 下进行强制校准和初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在休假。 请预计最早在1月2日之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    愉快的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiaonian

    我认为、如果您在没有倍频器和强制 CAPCODE 和 DACISET 的情况下执行此操作、您应该会获得一致的结果。  但是、如果您看到仍然存在不一致的情况、最好同时消除倍频器。  倍频器还具有校准功能、如果选择不同的设置、请注意这是您将看到的相移