This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:TPL5110-Q1

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110-Q1, TPL5110, SN74AUP2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1458739/tpl5110-q1-tpl5110-q1

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件: TPL5110SN74AUP2G14

工具与软件:

尊敬的 Ron:

新年快乐! 设计原始电路的工程师一直在努力使电路与 TPL5110-Q1配合使用。 他已使开关正常工作、但此芯片输出的信号为低电平、而不是555中的高电平。 这意味着数据表希望使用该器件切换电池的正极、而不是负极。 我们正在处理负侧、因此需要对输出信号进行反相才能使其正常工作。 有一个您可以建议的简单解决方案吗?

这是为了澄清我的问题。  

TPL5110芯片在有源时输出低电平、而不是像555那样输出高电平。 问题是、我们不能仅使用 FET 来开启和关闭电池的负极。 芯片的输出需要反相、以便为我们提供所需的高电平。 作为有源器件的逆变器芯片也使用来自电池的电流。 TPL5110芯片的电流是45nA、这个值非常出色、但是我能找到的最低功耗的逆变器电流是500uA。 我的目标是3V CR2032电池的使用寿命必须超过一年。 另一个问题是、我们引入的任何芯片的高度都不能超过1.2mm。

我发现了一个低功耗逆变器施密特触发 SN74AUP2G14。 不知道这是否可行、或者还有什么更好的东西。

或. 如果我们打开和关闭电池的正极侧、该问题会自行解决。 我们不能这样做有什么原因吗?

谢谢!

解决了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我在上一篇文章中回答过。